This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:EMIF 未使用的引脚

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/827204/tms570ls1114-emif-unused-pins

器件型号:TMS570LS1114

EMIF 未使用引脚: 我需要建议如何处理 TMS570LS1114ZWT337器件上未使用的引脚。 我是浮动、上拉还是下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将这些引脚保持断开状态、因为 I/O 具有内部上拉电阻器。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢您的快速回答、我对此表示赞赏。

    是的、这回答了我的问题。

    谢谢、

    费尔南多