This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TivaWare 2.1.4.178 -小错误报告(注释中有错误)

Guru**** 2537490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/826854/tivaware-2-1-4-178---trivial-bug-report-error-in-comments

(可能涉及的对象)

大家好、只是偶然发现了。 在下一个版本中修复它可能是有道理的。

位置:\driverlib\CAN.c、第834行

文本:   //启用以太网中断。

建议的校正:   //启用 CAN 中断。

欢迎您的到来:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TomN、

    感谢您指出这一点。 我们目前正在进行下一个版本的工作、因此这是非常及时的。