This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:RTC 日历模式

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/826450/ccs-cc430f6137-rtc-calender-mode

器件型号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:   

       我使用的是 CC430F6137 IC。 我希望 RTC 日历模式使用更新日期和时间。 已从此 linq (http://www.ti.com/lit/zip/slaa290)下载示例头文件和源文件。  我使用的是 CCS

编译器、当我调用 递增 Seconds ();计时器中断中的函数时、当到达此行(递增 Seconds ();)代码停止时、我将检查调试代码。 我的错误在哪里。 如何读取当前日期和时间

并通过 UART 发送。 先生、您能解决我的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您使用哪种演示代码?

    您可以共享您的代码吗?

    如何生成1秒中断?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

        我正在使用计时器和 RTC 库文件、从 该链接(http://www.ti.com/lit/zip/slaa290)下载 RTC 库文件。下面的代码是1秒中断代码。 如何读取日期和时间。 请尽快发送。  


    #include
    #include "rtc_Calendar.h"
    #include "rtc.h"


    extern void incumentSeconds (void);


    int main (空)

    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止 WDT
    settime (0x12、0、0、0);//将时间初始化为12:00:00 AM
    P1DIR |= 0x01;// P1.0输出
    TA1CCTL0 = CCIE;// CCR0中断被启用
    TA1CCR0 = 32768-1;
    TA1CTL = tassel_1 + MC_1 + TACLR;// ACLK、upmode、清除 TAR


    _bis_SR_register (GIE);// 启用中断
    __no_operation();//用于调试器
    while (1)

    P1OUT ^= 0x01;

    //计时器 A0中断服务例程
    #if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
    #pragma vector=Timer1_A0_vector
    _interrupt void Timer1_A0_ISR (void)
    #Elif defined (_GNU_)
    void __attribute__((中断(Timer1_A0_vector)) Timer1_A0_ISR (void)
    其他
    错误编译器不受支持!
    #endif

    增量 Seconds ();
    // P1OUT ^= 0x01;//切换 P1.0
    //__BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS);
    }e2e.ti.com/.../RTC-DATASHEET.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请尝试此项目 e2e.ti.com/.../cc430x613x_5F00_ta3_5F00_01.c.zip