This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:缺少 F021闪存库

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/826712/tms570lc4357-missing-f021-flash-library

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:Hercules F021FLASHAPI

你好

我想下载 F021库、该库应该位于 http://www.ti.com/tool/F021FLASHAPI。

但链路已死。 可以发送吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处查找 Hercules F021闪存 API 下载页面:  

    http://www.ti.com/tool/hercules-f021flashapi

    请注意案例相关性。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我不够精确、但我需要来自 Cortex R5的库。

    再次感谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 Hercules 的 F021闪存 API 库支持 Hercules MCU、包括使用 Cortex R5 CPU 的 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装后找到的最后一个库是 F021_API_CortexR4_LE_V3D16_NDS.lib

    它是否适用于 R5?

    只需确保

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的是安装在 C:\ti\hercules\F021 Flash APi\02.01.01文件夹下的库、假设安装在 C:\ti\下。

    适用于基于 R5的 MCU (RM57x 和 TMS570LC43x)的库在下图中突出显示:

    对于 RM57、使用具有"*_LE_*"的库、而对于 TMS570LC43x、使用另一组(具有"be")。