This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 CVBS 转换为 DVI

Guru**** 2932520 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/826273/converting-cvbs-to-dvi

主题中讨论的其他器件:TFP410

希望这是正确的论坛。 我有一个项目需要将传入的复合视频(CVBS)信号转换为 DVI。 我所知道的就是我得到的分辨率是400x400。 是否有一个简单的解决方案?

其中一个要求是 DVI、而不是 HDMI。 如果可能、客户希望避免使用 HDMI 许可。

很抱歉、此时没有太多信息可供使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何 CVBS 产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    遗憾的是、我们没有任何器件可以将 CVBS 转换为 DVI。 如果是数字 RGB、则您可以使用 TFP410。  

    此致、

    I.K.