This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:需要在 Halcogen 代码生成中配置编码标准

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/826202/tms570ls3137-need-to-configure-coding-standards-in-halcogen-code-generation

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

目前、Halcogen 正在使用一些编码标准来生成代码。 我们希望对该器件进行微调、以便它必须根据我们的编码标准生成。

您能为我们检查并启用此选项吗?


此致、
M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCoGen 驱动程序是按照 MISRA-C 指南设计的。 没有更改编码标准的选项。

    谢谢、

    Akshay