This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:如何检查 HETOFF 寄存器中的程序溢出偏移值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/861373/rm46l852-how-to-check-the-program-overflow-offset-value-in-the-hetoff-register

器件型号:RM46L852

大家好、

如下面的链接程序中所述、我们已经检查了 HETEXC2寄存器中的程序溢出标志。

 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/530050?PWM-as-multi-purpose-timer-using-HET-Interrupts-are-not-firing

如技术参考手册第节所述(23.2.7中断和异常)。

根据随附的屏幕截图、我们需要检查 HETOFF 寄存器中的程序溢出偏移值。 我们不会得到相同的结果。

请告诉我们如何进行检查? 我们是否错过了相同的内容?

谢谢你。

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假日、响应可能会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在偏移寄存器中看到任何值或始终为零?

    是否在异常控制寄存器(HETEXC)中启用了程序溢出异常?

    您是否在 HETFLG 寄存器中看到任何设置的标志?

    此致、
    Sahin