This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:CCM-R5F 自检

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/860916/tms570lc4357-ccm-r5f-selftest

器件型号:TMS570LC4357

您好!

从 SafeTI 诊断库2.4.0调用 sl_SelfTest_CCMR5F ()失败、而 ESM 寄存器和 CCMSRRx 寄存器被清除。

您是否会指出 sl_SelfTest_Result()返回的“ST_FAIL”状态可能出现的问题,而 CCM-R5F 的标志错误在运行自检之前被清除?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adama、

    CCM5F 自检功能在以下几种情况下返回失败:

    CCM5F 自检失败或

    2.此功能的测试类型超出范围。 测试类型应为以下类型之一:

    CCM5F seftest 需要特权模式。 如果在用户模式下运行自检、则返回失败。

    4. 如果在运行自检时设置了 nERROR,则返回 FAIL

    3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此致