Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
您好!
我正在使用 TM4C1294NCPDT 和 TI-RTOS 开发嵌入式应用。
我必须配置 ADC 以读取模拟输入。
我在 TI-RTOS 启动之前初始化 ADC。
请澄清以下几点:
1.是否可以在 TI-RTOS 启动后配置序列发生器或建议在 TI-RTOS 启动之前和 TI-RTOS 启动之后可以执行哪种 ADC 配置?
2.是否可以为共享同一基座的不同 ADC 序列发生器配置不同的时钟?
例如,我将 ADC0 base 用于 SS0和 SS1,是否可以处理具有不同时钟频率的 SS0和 SS1?
3.是否可以为共享同一基准的 ADC 序列发生器配置不同的基准电压?
例如 ,我将 ADC0 base 用于 SS0和 SS1,是否可以使用内部基准电压处理 SS0,使用外部基准电压处理 SS1?
此致、
Harshel