This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L850:HET TU

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/860792/ccs-rm46l850-het-tu

器件型号:RM46L850

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我是否可以知道以下 sshot 的用例。(我在示例程序之后)

11和25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIM 中断通道11被分配给 HET 传输单元0级(高优先级)中断,通道25被分配给 HET 传输单元1级(低优先级)。

    TRM 第24节介绍了 HET 传输单元。
    VIM 通道分配可在数据表、表6-32中找到。