This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:我是否可以在不通过 CCS 的情况下对器件进行编程?

Guru**** 2931820 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/860098/cc430f5137-can-i-program-device-without-going-through-ccs

器件型号:CC430F5137
Thread 中讨论的其他器件: MSP-GANGUNIFLASHMSP-FET

我们目前使用 CCS 6.2和 MSP/FET 编程器对 CC430F5137器件进行编程。  我有一些问题。

  • 如何在不使用 CCS 的情况下对器件进行编程?  我在 Debug 目录下看到.out 文件、但在任何位置都看不到.hex 文件。

  • 我想用一个器件专用的序列号来单独编辑闪存存储器段 A。  我该怎么做?

我的笔记本电脑上有 TI 的 LM 闪存编程器和闪存编程器2软件、但我没有将它们与此器件配合使用。

卡盘宽度