This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230D5PM:在-20°C 的温度下、制冷后2小时内无 PWM 输出

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230D5PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/857609/tm4c1230d5pm-no-pwm-output-after-refrigeration-for-2-hours-at--20-c

器件型号:TM4C1230D5PM

尊敬的团队

我的客户正在使用 TM4C1230D5PM。 他们发现 、在-20°C 的温度下、制冷后2小时内无 PWM 输出

但是、其他 IO 端口的正常显示和按钮也正常使用。 芯片重新启动后、PWM 工作良好。

PS:  

正常温度和高温不是问题、即-20°C 制冷启动此问题

请检查一下

BR、

Susan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是单个器件、还是在多个器件上看到这种行为? 哪个引脚? 什么频率和占空比? PWM 引脚驱动什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求的供应商代理和 MCU 是否不可能... 正在寻找、"发热?"

    我们"满足"您的请求:

    • 受此影响的器件/电路板的毛百分比
    • PWM 的"频率或占空比"(已接近)工作限制吗?

    和- PWM 输出"消失了"的"位置"不清楚吗?   它可能是输出/功率级(因为 它们通常比 MCU 引脚更易于探测)- 并且可能提供"非板载"。    因此 、功率级(而不是 MCU(可能)会证明问题的发生。   

    根据(由 PWM)驱动的(假设)功率级的性质、提供 PWM 的 MCU 引脚可能需要(甚至强制)"增加输出驱动电流"。

    此外-没有提到"可能的冷凝"-通常通过使用"不正确的电路板清洁剂"来鼓励。   (细间距器件(即 MCU) 特别 容易受到"导电残留物!"的影响)

    您和我们 的每一个"指导/建议"- 尤其是那些" MCU 外部" 已经"在现实世界中得到了"注意"-因此值得用户关注...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的东西很好-我喜欢您的分析和调试技能!  也许由以前的专业发展和磨练;-)

    D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="SourceTwo "]我喜欢您的分析和调试技能![/quot]

    Dave、

    什么-您"统计"我的:

    • 脚踝手镯被打败
    • 远离精神病院
    • 超过"剩余订单"
    • 和"公共服务"(根据法院命令-通过"在这里花费的时间"来满足)

    您的"点赞"可能需要(部分)调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有听到你们的反馈,我认为这个问题已经解决。 如果没有、请回复此主题或提出新的相关问题。