This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:ESM:调试和 TCM - ECC 活锁检测

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/859849/tmds570ls31hdk-esm-debuging-and-tcm---ecc-live-lock-detect

器件型号:TMDS570LS31HDK

您好!

在使用 JLink (V6.54c)和 GDB A 进行调试时、我可能会检测到 TMS570 SOC 中可能存在的错误、ESM 会解除 ECC 实时锁(ESM 组2、通道16)。
运行到断点或中断时、运行错误不会触发。 该错误仅在单步执行时触发。 当 CPU 访问闪存时、GDB 读取闪存。  

可以在 ESM 中屏蔽这个错误吗?

谢谢大家、此致

Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESM 组2 (高严重性)通道具有预定义的中断生成和预定义的错误引脚行为。  组2错误生成一个到 CPU 的不可屏蔽高优先级中断并将 ERROR 引脚置为有效。

    以下主题中提供了有关此错误的更多信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢您的快速重播。 在本帖子中、我的错误未描述、我在调试时发现了错误。 调试器不应产生活锁错误。 哪些情况会引发此错误、并且可以获取更多信息? 哪个 TCM 在哪个存储器单元中引发了错误? 我使用两个相同版本的错误测试了该错误。

    此致、

    Andy Werner