This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:LAUNCHXL2-570LC43和 lwIP 2.1.2发布了集成

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN, TMDXICE110, AMIC110, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/858784/ccs-tms570lc4357-launchxl2-570lc43-and-lwip-2-1-2-released-integration

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGENTMDXICE110CC3220SF-LAUNCHXLAMIC110AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我´ve 了 lwIP、发现新版本是2.1.2。 我´d 使用支持 TCP 或 UDP (套接字)的某个版本  

´d、我想´是否有一个使用 CCS 和 Hercules 套件(TMS570LC4357)支持来安装库的教程? ´ve lwIP 版本1、我只能找到一个 Web 服务示例。

´d´s、我想问 TI 的团队是否可以使用 TMS570LC4357提供单插槽示例? ´s´s 如此困难、那么它更易于使用的套件是什么?  

谢谢、

Geraldo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔·格拉尔多

    HALCoGen 支持 LWIP 1.4.1。 我们没有支持 lwip 2.1.2的计划。 我们唯一的示例是 Web 服务器演示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    谢谢您的回复。  

    我运行 Web 服务示例、但它仅向我显示静态 html。 我´ll 更改静态示例以使用项目中所需的套接字通信。 您是这样认为的? 您认为它会运行吗? 您知道有人在 Hercules 中使用套接字通信吗? ´s 我的项目在该测试中成功、这一点非常重要。

    我也´ve´s 其他 TI 套件:TMDXICE110、 C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad 开发套件、 Hercules MCU TMS570LC43x (HDK)、 AM437x 工业开发套件、 AM335x 入门套件、 AM3359工业通信引擎、 AMIC110工业通信引擎(ICE)和 TI LaunchPadTm CC32XL-LAUNCHXL 开发套件:  

    您´ll 什么套件能够成功实现套接字或其他类型的以太网通信?

    谢谢、

    Geraldo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geraldo、

    我不知道哪个套件有用于套接字通信的示例。  请从 Sitara E2E 论坛查找更多信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢王。

    Geraldo。