This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432的引脚规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/859441/tms570ls0432-pin-specification-of-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432

您好!

我对 TMS570LS0432微控制器有疑问、如果我们为 GPIO/SPI3nENA (特定引脚)提供的电压超过3.3V (大约8V)、情况会怎么样?
是否有任何内置钳位保护?

此致、

Khojem Praymaswala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高于绝对最大额定值的电平(所有输入为4.6V)可能会对器件造成永久损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢您 miro。