This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM42L432:RM42L432PZT CCStudio 目标配置

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, RM42L432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/856323/ccs-rm42l432-rm42l432pzt-ccstudio-target-configuration

器件型号:RM42L432
主题中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  IAM 使用 RM42L432PZT 器件进行 开发、而 iAM 使用 CCStudio 4.6.1。
 在目标配置中必须选择哪种仿真器和器件规格。

 Desktop 已在设备管理器中检测到驱动程序 XDS100。

 此致

去头

  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您使用的是 RM42L432 LaunchPad () 

    RM42L432 LaunchPad 具有板载 USB XDS100v2 JTAG 调试仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我需要在 RM42L432PZT 的 CODEC Composer Studio 4.6.1中设置目标配置

    基本和高级 目标配置。

    此致

    Deekshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定 CCS v4.6.1是否支持 XDS110 ob-board 调试器。 因此、我将把这个主题转发到 Code Composer Studio 论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="deekshith"]您好,我需要在 RM42L432PZT[/引用]的 CODEC omposer studio 4.6.1中设置目标配置。

    不存在此类 CCS 版本。 请仔细检查您使用的 CCS 版本并将其报告给此主题。

    要检查 CCS 版本、请转至"帮助->关于 Code Composer Studio":

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCC 版本4.1.2.00027

    此致

    Deekshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="deekshith BN"] CCC 版本4.1.2.00027[/引用]

    这是一个非常旧且不受支持的 CCS 版本。 我建议改用较新版本。 如果您使用的是32位 Windows 版本、则建议使用 CCSv8.3.1。 如果您使用的是64位版本、则建议使用最新的 CCSv9.2.0。

    谢谢

    Ki