Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
我想使用具有 USB 设备端口的仪器。 供应商指定数据传输处于批量流模式。 是否有人可以指导我如何使用 Code Composer Studio 为相同的代码构建 C 代码?
我需要了解执行两个主要函数-初始化和数据传输所需的所有步骤。
感谢有人的紧急帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用具有 USB 设备端口的仪器。 供应商指定数据传输处于批量流模式。 是否有人可以指导我如何使用 Code Composer Studio 为相同的代码构建 C 代码?
我需要了解执行两个主要函数-初始化和数据传输所需的所有步骤。
感谢有人的紧急帮助。
你好 Satish、
为此、您是否需要在主机模式或设备模式下使用 TM4C?
如果您需要主机批量模式、这不是 UsbLib 中当前包含的功能、因此您需要为此创建驱动程序支持。 目前、我们不打算开发主机批量模式驱动程序或示例、也不准备在一般指导之外支持这一功能。
我们已经在 TivaWare 中提供了许多 USB 示例、您可能需要首先查看这些示例。 如果您需要 TM4C 为器件 批量模式、则可以使用驱动程序、示例项目甚至演示程序来实现器件批量模式。
您可以在 [Install Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl 下查看它们
USB 库位于[Install Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\usblib 下
对于主机批量模式、您需要在主机文件夹下创建和添加新的主机批量文件、类似于 usbhmsc.c/.h
您好 Ralph
感谢您的回复。 应用程序需要在批量模式下为 USB 主机编写代码。 您的回复与我的理解非常一致、即目前没有适用于 USB 主机批量模式的示例或驱动程序。 我需要编写自己的驱动程序。 感谢您让我更清楚地了解这一点。
我是 USB 新手。 因此、我想知道您或其他人是否可以为我编写 USB 主机批量模式应用程序的驱动程序提供一般性指导。
谢谢、致以最诚挚的问候
Satish Khire
[引用 user="Satish Khire"]因此,我想知道您或其他人是否可以为我编写 USB 主机批量模式应用程序的驱动程序提供一般指导。
您好!
供应商为您提供了一个"公平的答案"-在这种情况下、它不会支付"铸一个更宽的网?"
您在这里的开场白指出:"感谢有人的紧急帮助。" 通过"更好地匹配(现有能力)与(潜在)项目的需求"、可以避免"紧迫感"、这是否不是这样? 有时-"没有企业比糟糕(或过于困难)的企业更好!" 当人们(而是)专注于"低悬挂(即容易到达)水果"时、会产生更"可实现的替代方案"!
标签:宽网比收窄小的网强。
你好 Satish、
为主机批量应用创建驱动 程序非常重要、需要大量 USB 知识。 如果您是新手、我不建议这样做。 您可能需要在其他地方寻找已经提供这些驱动程序的解决方案。
您需要设置:
希望这能让您了解这里的示波器。