This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:在传输组中的每个缓冲区之后、CS 保持不变、不会取消对芯片选择的置位

Guru**** 2950920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/855770/tms570ls0714-cs-hold-not-deasserting-the-chip-select-after-every-buffer-in-transfer-group

器件型号:TMS570LS0714

您好!

我在主模式下使用的是 Mibspi 外设。 我想将传输组大小设置为127、但希望保持 CS HOLD = 1、以便在每次缓冲区传输后 CS 置为无效。 即使在保持数据表中建议的所有设置不变后、我的 CS 仅在组中的最后一个缓冲区之后失效。 我浏览了论坛上的答案、并检查是否未选择芯片选择保持 fc。 请告诉我我应该做什么更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于上述配置(如果缓冲区长度为8并且我假设数据长度为16位)、MCU 将在  发送8 * 16位后使 CS 无效。 如果取消选中芯片选择保持复选框 、则 CS 将在每发送16位后失效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    我尝试为芯片选择保持 fc 选择其他复选框、并且在每16位后也取消 CS 置位。 这是正确的设置吗?

    此致、

    Aditi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    我尝试为芯片选择保持 fc 选择其他复选框、并且在每16位后也取消 CS 置位。 这是正确的设置吗?

    此致、

    Aditi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    我尝试为芯片选择保持 fc 选择其他复选框、并且在每16位后也取消 CS 置位。 这是正确的设置吗?

    此致、

    Aditi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在解决此问题方面取得了进展?