This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:闪存

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/858926/tms570lc4357-flash-memory

器件型号:TMS570LC4357
大家好、 当重新写入板载的整个闪存区域时、它是否仅是 JTAG? 如果整个闪存存储器区域可以用 SCI 重写、引脚设置是否会用硬件更改? 此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要写入闪存、最初需要 JTAG。 如果您使用 JTAG 上载引导加载程序 ,则可以使用相应的接口上载应用程序(取决于引导加载程序- UART 或 CAN,例如)。

    有关引导加载程序的更多信息、请查看以下文档:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Miro。