This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZAD

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/858474/tm4c129xnczad-tm4c129xnczad

器件型号:TM4C129XNCZAD

你好

我正在尝试实现一个无线网关、该网关将支持 Wi-Fi (IEEE 802.11)、Thread (6LoWPAN/IEEE 802.15.4)和以太网(IEEE 802.3)以及其他接口(如蓝牙)。 如果 TM4C129XNCZAD 是一个不错的选择、您能不能提出建议、否则建议一些其他适合我的应用的器件。

谢谢

Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav、您好!

    对于您描述的需要大量无线连接功能的应用集、我强烈建议您研究我们的 SimpleLink 平台 :http://www.ti.com/microcontrollers/simplelink-mcus/overview.html

    SimpleLink 平台为其中的每种技术提供无线连接解决方案、并且非常适用于物联网应用、例如您正在开发的网关。 借助 SimpleLink、您将能够整合一个模块化系统、在该系统中、您可以根据自己的需求添加和删除不同的无线协议、从而在整个系统中保持统一的固件基础的同时、为您提供高度的灵活性。

    具体来说、对于具有以太网的主机 MCU、您需要查看此器件 :http://www.ti.com/product/MSP432E401Y

    希望这对您有所帮助、如果您想了解有关 SimpleLink 的更多详细信息、我可以让我的一位同事提供更多信息。