This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:TM4C1290 GPIO 引脚上的绝对最大值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/858697/tm4c1290nczad-absolute-max-on-gpio-pins-for-tm4c1290

器件型号:TM4C1290NCZAD
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

我是否可以知道 GPIO 上的最大绝对额定值是多少? 根据数据表,除 USB0VBUS 的引脚 PB1外,所有其它 GPIO 引脚均可耐受3V3,该引脚可耐受5V 电压。 但是,它没有提到该端口的绝对额定值。

 

您能否说明这些 引脚的绝对额定值是多少?

 

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christina、您好!

    除 PB1之外的所有引脚的绝对最大值为4V、  在 VIN_GPIO 下的最大额定值为26.1。

    对于 PB1、数据表中未明确说明这一点、但最大电压为5.5V。 TM4C129与 TM4C123位于同一个处理节点上、该节点在5V 耐压引脚上的绝对最大值为5.5V、如器件数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1230h6pm.pdf 中所述