This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:抑制滤波器设置

Guru**** 2949930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/858495/tms570ls0432-suppression-filters-settings

器件型号:TMS570LS0432

大家好、

如何检查抑制滤波器实现方法与非实现方法之间的差异?

除了以下寄存器之外、是否需要进行其他设置?

        HETSFPRLD 寄存器         

         HETSFENA 寄存器

谢谢你。

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    使用信号发生器生成具有不同占空比的 PWM 信号、并使用一个 NHET 来测量两个选项(filer 或不带滤波器)的占空比。 您说得对、仅为滤波器定义了两个寄存器:

    HETSFPRLD 寄存器用于定义预加载

    HETSFENA 寄存器用于启用滤波器。