This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:休眠模式不使用时唤醒引脚

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/857600/tm4c1290ncpdt-wake-pin-when-hibernation-is-not-used

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我的客户正在使用 Tiva 129x 并询问在其系统中未使用休眠时如何处理唤醒引脚。

客户已检查 SPMA056 (TM4C129x 的系统设计指南)、并发现 WAKE 引脚应连接至 GND。
但他也发现了旧的 E2E、在讨论中、文档描述的结论为拼写错误。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/455721?TM4C129x-hibernation-wake-pin

该主题在2015年完成、但文档尚未更新。
正确的唤醒引脚处理是什么?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用休眠模块、但未使用 WAKE 引脚、则应将 WAKE 引脚拉至高电平。 如果不使用休眠模块、则 WAKE 管脚可接地。