This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:非 GPIO 端口引脚上的 GPIO 中断

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/856614/rm48l952-gpio-interrupt-on-non-gpio-port-pin

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

能否在不在 GPIO 端口 A/B 上的引脚上启用上升/下降沿中断? 如果是、我如何启用它?

我在 Halcogen 中看不到在其他端口上启用上升/下降沿中断的任何选项。 这是否需要自定义中断?

我专门在 dmmPort DATA[0]引脚上查找上升沿中断。 我在 Halcogen 的"mmPort"页面上启用了它作为 GPIO 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DmmPort 数据[0]可被用作 GIO、但是只有 GIOA 和 GIOB 引脚能够生成到 CPU 的中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!