我需要知道 Vbat 的内部电路是否具有反向电流保护功能、即、在发生故障时、可以从 VBAT 引脚排出多少电流。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要知道 Vbat 的内部电路是否具有反向电流保护功能、即、在发生故障时、可以从 VBAT 引脚排出多少电流。
谢谢你。
您正在考虑哪种类型的故障模式? TM4C123x 系列系统设计指南的第3.5.6节 显示了将51欧姆电阻器与纽扣电池一起使用主要是为了控制上升时间、但也会限制最大电流。
[报价用户="Fabian Toledo"]根据 IEC 61010-1、在发生故障时必须保护电池的反向电流。
外来(外部)响应-图 22 (上述后置)通过51Ω Ω 串联电阻器提供(部分)电流限制。
您提出的问题-"反向电流"(即 MCU 'VBAT 引脚'提供的电流)似乎不太可能(对于外部人员而言)。
然而、 尽管在"Normal mcu behavior"下的"ay hold true"-在 MCU 下、 "'压力或故障条件'-逆向电流(可能)流动! 而且-随着电池"老化和放电"、"此类反向电流的脆弱性会增加!" (对电池造成很大损害- IEC61010-1力求减轻这种损害。)
现在-即使 MCU 中存在(部分)"动态电流流动机制"-也就是说、"失败"-这是否不正确?
通过与电阻器串联(外部)的"低压降、额定电流充足的肖特基二极管"、可提供更积极的保护(即反向电流解析和监管机构支持)。 (根据上述接线柱) (二极管的阳极连接到电池的(+)端子。) 在这种情况下-可能必须"调整"R-C 网络的值。)
可选-如果(甚至)要求(进一步)降低压降(大于通过二极管提供的压降)-则可能会出现"降低信号 P-FET"、"更低的阻抗-同时保持电池和 MCU 之间的安全、"仅单向"电流路径...
感谢您-请注意、我们的小公司"咨询几个"巨人"-我们的"深度潜水"备受青睐(甚至很感激)-因此、我们的"标准操作程序"(SOP)-即使如此-尤其是 在这里(有些)罕见。
[报价用户="Fabian Toledo"]我问引脚是否有任何保护、因为我已经在生产电路、任何更改都很昂贵。
如果我们假设(部分)批量生产潜力-并通过您的介绍"IEC 61010-1 (IEC 61010-1)"获得"警报"、 您可能会考虑:
这样说-(可能)在"使您能够达到"管理机构标准"中添加了"降低成本的方法"、这是我所在的团队"制定的"标准"。 这些监管机构批准是否是您的"主要问题"-到目前为止"未得到满足"? 这(可能)具有关键/关键重要性-但目前未知...
我认为 CB1在回答您的问题时表现出色、但如果您希望"销售商"回答、 TM4C123GH6PM 的设计使其即使 Vdd 大于 Vbat、也不会从 Vbat 引脚拉出电流。 但是、我无法为 您解释 IEC 61010-1。 如果它们意味着受到微控制器中任何故障的保护、则意味着在内部电路中防止出现故障、从而防止反向电流。 如果这是要求的目的、则会阻止内部电路满足此要求。 您应与公司安全评估员讨论此问题。
[引用 user="Bob Crosby"]但如果您希望"销售商"回答它[/quot]
这是一个"可接受的拼写"-许多"已过去!" 也许请注意今天的(远比"正常/习惯"更好):
更深入地了解您的帖子:
[引用 user="Bob Crosby"]我无法 为您解释 IEC 61010-1。
这很好-因为它提供了适当的法律"安全保证"-并将此类责任(适当地)交给海报/他的公司...
[引用 user="Bob Crosby"]如果它们是指受微控制器中任何故障的保护
"我们都认可并展现了"这种可能性、这是很好的。 监管机构(有时)采用"异常"逻辑-"监听机构"可能 会强制实施"监听限制/合规级别!" 如何"小心"-但"真正的安全" (不是"有"( 即禁止竞争)... 有它的地方……
非常感谢 Bob 和 CB1。
这是一个关于 安全的极好的讨论
当您说监管机构采用不同的逻辑时、您是非常正确的、在这种情况下、我处于两种不同观点的中间、这种观点超出了标准、我们在开发阶段进行测试的实验室接受了我们的电路、但没有进一步的保护、另一种是不接受我们的电路 监管机构没有
我希望您能给我一份包含 MCU 内部电路保护的原理图、以便测试实验室可以获得批准或不批准电路所需的所有信息。
此致、再次感谢。
托莱多先生
请注意、"正如供应商的 Bob 所报告的"-我的员工也"检查了生产 ARM Cortex MCU 的2个不同的"巨人"。 他们的回答(几乎)与 Bob 说的相同!
但是-虽然我(两个人)"感受并分享"您的痛苦/沮丧、但我能否举一个例子、"链条(仅)与它一样坚固、最薄弱的环节"-提供"令人惊叹的指导?"
通过您的"最高标准"(甚至超过)-您可以(然后)免费"在全球范围内!" 我们的公司在"高度相似但"类别不同"设计方面"提供指导/建议"、这使得"经济高效的方法"能够"设定 不同的区域标准"、无论产品在哪里出售... 另外请注意、我们的小公司"高效主动"、我们经常能够"预测并提供一种独特的设计、"适应(甚至)更新的监管要求"、这再次为您节省了数千...
在 下一次设计迭代期间、也许需要(部分)考虑-(这次/下一次)非常"早"-
员工和我感谢您的"美好奖"-我们确实尝试提供"顶级客舱帮助"-超出预期-(通常)" MCU & Only the MCU"(有意)关注点!