This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:我无法将程序加载到控制器闪存中。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/856321/tm4c1294ncpdt-i-am-not-able-to-load-the-program-to-the-controller-flash

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!  

我正在使用 TM4C1294NCPDT 微控制器、因为我将要将程序加载到该微控制器中、但我会遇到类似的错误  

擦除完成。
***JLink 错误:CPU 运行时无法读取寄存器15 (R15)
** JLink 警告:CPU 无法停止
***JLink Error:Could not read memory location 0x20000000 when trying to clear soft RAM BP (尝试清除软 RAM BP 时无法读取内存位置0x20000000)
***JLink 错误:CPU 运行时无法读取寄存器20 (CFBP)
*** JLink 错误:CPU 未停止
***JLink 错误:CPU 运行时无法读取寄存器15 (R15)
** JLink 警告:CPU 无法停止
***JLink Error:Could not read memory location 0x20000000 when trying to clear soft RAM BP (尝试清除软 RAM BP 时无法读取内存位置0x20000000)
编程失败!

我不理解、我必须对上述错误执行什么操作、如果相同的代码加载另一个微控制器、它正在加载并正常工作、但只有一个控制器出现问题、请帮助解决此问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是定制板(TI 不提供)吗? 您是否能够连接到此板? 如果不是、请查找制造缺陷、例如焊接桥、坏迹线等 如果此电路板过去正常工作、但不再工作、则可能会因 ESD (处理过程中的电气过载)而损坏。 或者、您上次编程到其中的代码现在会阻止 JTAG 接口工作。 如果是以后的情况、您可以使用"解锁"过程来恢复零件。 请参阅以下文档的第5.3节:

    http://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf