This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3135:TMS57003137DZWTQQ1 NHET1引脚出现在2个位置

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/855496/tms570ls3135-tms5703137dzwtqq1-nhet1-pin-occurring-at-2-places

器件型号:TMS570LS3135

你(们)好

此查询与 TMS5703137DZWTQQ1有关为 337BGA 封装分配的引脚如下所示。

N2HET1[17] 解答13.
MIBSPI1NCS[1]/N2HET1[17]/MII_COL F3

 在这两种情况下,我都可以看到 N2HET1引脚。 IAM 很难理解 在 同一控制器的2个不同位置安装 NEHT1[17]和一些类似引脚的目的。 我能否只使用 A13并使 F3保持打开和未使用。

谢谢你

Shiraz Hussain  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、N2HET1[17]暴露在焊球 A13上。 球的暴露位置取决于适当的 PINMMR (对于 A13 PINMMR24和 F3 PINMMR20)。

    特定信号 N2HET1[17]是具有输入和输出多路复用的信号之一、因此在使用该信号时、如果要使用 A13、应注意 F3引脚功能未设置为 N2HET1[17]。

    有关 I/O 多路复用的更多信息,请参见 TRM 第4.3节。