This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:与 USB-3配合使用

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/854545/tm4c129encpdt-use-with-usb-3

器件型号:TM4C129ENCPDT

USB-3拇指驱动器能否与 TM4C129ENCPDT 配合使用?  目前、它似乎只能读取 USB-2驱动器?  这是我们固件中的问题还是该微控制器的根本限制?

谢谢、
Karen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    TM4C 器件不支持 USB 3.0。 在设计 USB 接口时、我甚至不确定 USB 3.0是否是已发布的标准。

    高速 USB 2.0需要外部 USB PHY、我们有一个 TI 参考设计展示了这一点: http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129USBHS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Ralph Jacobi"]在设计 USB 接口时,我甚至不确定 USB 3.0是否是已发布的标准。

    USB 3.0的推出"早已实现"这些"其他" MCU。   (海报可能已"调查"此类数据...)

    (有时)"最新标准"可能会为那些"过去标准"提供"特别住宿"。   海报可能希望将她的注意力转向新的 USB 规范-以确定是否存在该功能。   但是-通过 USB 3.0获得的许多(甚至大多数)优势-当"将3.0切换到"住宿模式"时、很可能会被"删除"(甚至丢失)。   (如果确实存在这种情况-这里的员工会被分成...)

    海报似乎有三条路径:

    • 使用她的"其他" MCU (可能)进行"降压"。 USB 3.0。   (假设存在此类情况)
    • 将 她的"其他" MCU (当然)与这些 USB 驱动器配合使用、"在这里已成功"。
    • 逐步升级到"通知并建议" USB 3.0功能的"较新的"MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  据我们所读、USB-3应该向下兼容、但我们尚未调查其确切含义。  将一直使用 USB-2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您-尽管另一位、"绿色闪烁"-奖励更全面的指导-似乎赢得了回报。

    您的"现实问题"可能是 :"到"3.0的向下兼容模式"的转换获得了多少(如果有)-并且成本是多少?"

    进步有时--但并非总是--是有意义的。

    请注意、USB 3.0 (当不"降下"时)提供了"极大的改进和扩展功能!"

    当"降下"时-您是否会发现自己"无法部署-因此从这些多项改进中受益?"   这一点很重要-显然值得您考虑- 不是吗?

    祝您在寻找时好运...   公司/我预计 USB 3.0将成为"必要的邪恶..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我同意您的意见、但现在不同意。  可能是下一次迭代。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Karen Nashold"]哦、我同意您的观点、但现在不同意。  [/报价]

    Mañana -生活(甚至繁荣)-但经常被"推迟!"