This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TivaWare 是否支持主机 CDC 驱动程序?

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/854577/tm4c1294kcpdt-does-tivaware-support-host-cdc-driver

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、

我知道 TivaWare 支持器件 CDC 驱动程序、它是否也支持主机 CDC 驱动程序?

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    当前版本不是、但我已为下一版本开发了主机 CDC 驱动程序。 我可以在此处共享库文件和示例。 我认为、除了我正在共享的新文件之外、不需要任何其他文件。

    要添加到 usblib/host 文件夹的文件: e2e.ti.com/.../usblib_5F00_host_5F00_cdc_5F00_files.zip

    示例项目: e2e.ti.com/.../7144.usb_5F00_host_5F00_serial.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    这是一个好消息-谢谢!

     这些文件是否可以由"其他论坛用户"以及 T.I."免费使用?

    这些"有时间"是否接受了"正常/习惯" TI 批准的"测试和评估?"

    再次感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

    我已经测试了该示例并使用 USB 分析器验证了功能、但从应用角度来看、我可能会在最终版本之前进行改进、以便在器件和主机项目之间建立更引人注目的演示。 这些文件在标头中包含标准 TI 许可条款。