This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ADC 上电延迟

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/854101/tms570lc4357-adc-power-up-delay

器件型号:TMS570LC4357

《LC43x 技术参考手册》第22.2.6.2节规定,查阅数据表以了解 t_d (pU-ADV)的值--我怀疑这是 t_d (pU-ADC)的拼写错误-- ADC 上电和转换状态之间所需的延迟。  除非它在某个位置真的很隐蔽:-)、否则当前的 TMS570LC4357数据表(修订版 C)对此没有任何价值、实际上完全没有任何意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规格的最小值为1us。 除非您进入低功耗模式、在该模式下禁用 ADC 并在唤醒后使用 ADC、否则这不会对您的应用产生问题。 ADC 在上电时启用、应在应用开始模数转换之前为其提供足够的上电时间。

    我将为此提交一份文档反馈。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,由于时间太短,只有当 ADC 断电时,它才是绝对相关的--我注意到现有的代码示例没有尝试延迟。  但是、如果不知道 ADPWRUPDLYCTRL 寄存器中要设置的延迟、就不能使用 IDLE_PWRDN 模式(也称为"增强断电模式")。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。 数据表中遗漏了此参数、我已提交更新请求。 当 ADC 在唤醒时启用时、可根据 VCLK 频率配置1us 最小值。