This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:SD 模式

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/854376/tm4c1290ncpdt-sd-mode

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我们目前正在 SPI 模式下使用 Tiva 来连接 SD 卡。 为了提高数据下载速率、我们希望使用 SD 运行模式。 在使用 Tiva 处理器时、是否有任何有关如何实现 SD 运行模式的参考设计、应用报告或其他材料? 感谢你的帮助。

此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    我们有一份将 QSSI 与 SD 卡配合使用的应用手册、仅在 NDA 中提供。 如果您的客户与我们签订了 NDA、请私下联系我。

    除此之外、我们拥有的其他配套资料都包含在 TivaWare 中、但我不认为这是他们想要的、因为它只是用于处理 SD 卡格式等的常规文件