This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:Hercules TMS570LS0432上的 CMSIS FFT 示例

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS0432, TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/854109/ccs-tms570ls0432-cmsis-fft-example-on-hercules-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他部件:TMS570LS3137TMS570LS0714

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试运行示例 FFT 程序。 我能够构建它、但 FFT 系数与我从 python 获取的系数不匹配。 请帮助我了解为什么会发生这种情况?

谢谢、

Aditi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditi、

    此库中包含的 FFT 示例适用于 TMS570LS3137、其中包括一个浮点协处理器(FPU)。  TMS570LS0432不包含 FPU。 如果要在 LS0432上运行此演示应用、则需要将* F32函数调用切换为等效的 Q15或 Q31调用。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、  

    感谢您的快速回复。 我现在将控制器更改为 TMS570ls0714、它具有浮点单元、但系数仍然不匹配。

    来自 python scipy FFT 函数的前10个系数:

    [89.44594621 26.10347899 35.74695852 34.72211329 49.24308138 55.42077977、89.12154401 20.61311953 37.02841014 98.74230258]

    来自 arm_FFT_bin_example_f32.c 的前10个系数:

    [89.4459534、86.5393677、123.025108、123.025108、36.562748、 31.8825817、31.8825817、36.562748、71.3714828、33.555027]

    *编辑:将位反转更改为1、现在系数匹配。

    此致、

    Aditi