This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:示例代码引脚配置与端口 A 上 SPI RX 和 TX 的硬件定义之间存在冲突

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/853679/tm4c1294kcpdt-conflict-between-example-code-pin-configuration-and-hardware-definition-of-spi-rx-and-tx-on-port-a

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件: ADS1261

尊敬的 Sirs

我正在尝试为 TM4C1294KCPDT/ADS1261接口开发 SPI 代码。  首先、我将使用 SPO_MASTER.c 中提供的代码、该代码位于 TI 的 C:\TI\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripherals\SSI 文件夹中。  在此文件中、代码将 PA4配置为 RX、将 PA5配置为 TX。  但是、TM4C1294KCPDT 数据表(2014年6月18日)第1226页显示"请注意、对于 QSSI 模块、在传统模式下运行时、SSInXDATA0用作 SSInTX、SSInXDATA1用作 SSInRX "。  哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    数据表正确。

    示例注释是针对 TM4C123x 器件编写的。

    我将更新这些评论、以更好地反映每个 TM4C 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。