This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:CAN 帮助

Guru**** 2942890 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/853368/ccs-tms570ls0432-help-on-can

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试为 TMS570LS0432执行 CAN1、波特率设置为500kpbs。 发送1个 CAN 帧后、我将在错误和状态寄存器中获得0xE5。 出现此错误的可能原因是什么? 有120E 端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有第二个节点吗?

    您是否正在使用收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正在使用收发器(NXP 的 TJA1050T)。

    我没有第二个节点、但我在另一侧连接了 PCAN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miro:

    有一个终端电阻器、我绕过它、现在我能够无任何错误地传输 CAN 帧。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。