This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:16位和32位 RISC 闪存微控制器是什么意思?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/853400/tms570ls1224-what-is-meant-by-16--and-32-bit-risc-flash-microcontroller

器件型号:TMS570LS1224

它具有两个16位1和32位1型号。 或者它将支持两种模式。 我无法理解16/32位意味着什么。

"16位和32位"语句使我感到困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    16/32位风险意味着 MCU 支持32 位 ARM 32/16位混合 Thumb-2指令集。