This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:在将 nRST 置为有效时进行编程

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/825488/rm57l843-programming-while-asserting-nrst

器件型号:RM57L843

是否有办法配置 Hercules、以便在外部看门狗电路将 nRST 引脚置为有效时进行重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrett

    已将其分配给 Hercules 主题专家、也将加入仿真专家。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrett、

    从外部电路驱动的热复位也会导致 CPU 复位、因此不允许使用基于 JTAG 的工具对闪存进行编程或擦除。 如果这是一个要求、客户需要探索如何延长看门狗超时周期、或者确定防止外部电路将热复位置为有效的其他机制。

    您能否向我发送有关看门狗电路的更多信息? 您可以在内部将其通过电子邮件发送给我、而不是将其上传到 e2e。

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrett、

    我认为我们的电子邮件交易将关闭此功能。 解决方案是在没有任何 MCU 控制的情况下禁用外部看门狗、以便可以执行闪存操作。 如果您对所提供的选项有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Sunil