This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:使用 Raspberry Pi 对 controler.TM4C123GH6PZ 进行编程

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/825137/tm4c123gh6pz-using-a-raspberry-pi-to-program-the-controler-tm4c123gh6pz

器件型号:TM4C123GH6PZ
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

大家好、

在我当前的项目中、我需要从 Raspberry Pi 单元对微控制器进行编程。

我的方法是将 Raspberry 的 JTAG 引脚连接到微处理器并使用 OpenOCD、但我找不到微处理器的 cfg 文件。

是否有任何其他方法可以实现我需要使用 JTAG 或任何其他方法执行的操作?  

此致、

金枪鱼比希姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为没有任何支持使用 Raspberry Pi 单元的 JTAG 引脚对 TM4C123GH6PZ 进行编程。 获取 EK-TM4C123GXL Launchpad 将减少工作量和沮丧。 您可以对其进行配置、以便通过 JTAG 引脚对电路板上的 TM4C123GH6PZ 进行编程。

    请参阅第4.6节: http://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的回答、

    我在 OpenOCD 上看到了一些 TI 模型、因此我很想知道其他人是否尝试使用该模型。

    我已经有 TM4C123GXL。 如果我找不到任何其他东西、我将研究使用它。  

    此致、

    金枪鱼比希姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不得不承认、我不太熟悉在 TM4C 上使用 OpenOCD、但我认为我看到的是使用通过 USB 连接的 Stellaris ICDI (例如 EK-TM4C123XL 上的 ICDI)。