This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:自定义 PCB USB 集线器 Stellaris 名称在 COM 端口中未出现

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/825450/tm4c1290ncpdt-custom-pcb-usb-hub-stellaris-name-not-seen-in-com-port

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我有一台 windows 10 i5 ELO PC。 我通过 USB 将定制 PCB 上的 TM4C 连接到

ELO 计算机。 我将其视为通用 USB 集线器、但该 USB 没有 Stellaris COM 端口

连接。

我使用硬件向导来安装 Stellaris ICDI、此时会显示 JTAG 编程器

VSP。

我尝试将 USB 驱动程序的修补程序文件复制到 C:\Windows\System32\drivers。 我重新启动了

之后的 ELO 没有改变。  

感谢任何指示。

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要更换 USB 集线器板。 现在一切都好。  

    谢谢、

    Priya