This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/825207/omap

主题中讨论的其他器件:DRA756X5777BXGABC

大家好、TI 的芯片标识:"OMAP X5777BXGABC"、我可以问在哪里找到上面标识的相应文档吗?DRA756与它有什么关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OMAPX5777基本上是预生产、测试器件、评估 EVM 板、其中包含所有 J6/VAYU 超集功能。 这里是 DRA756。  

    谢谢、

    Alex