This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:数据闪存擦除时间

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/824553/tms570ls1227-data-flash-erase-times

器件型号:TMS570LS1227

您好!

我们刚刚遇到一个问题、我们似乎没有留出足够的时间来擦除其中一个数据闪存组。  我们以前没有看到过这个特定问题、尽管我们已经有相当多的板/处理器在某些情况下已经使用了多年。

1227的 TRM 指定组7闪存的擦除时间为:

最小 标称值 最大 和功能
-40C 至125C - 0.2. 8. S
0°C 至60°C、适用于前25个周期 14. 100 ms

我想知道、数据闪存擦除时间是否还有其他可用数据?  也许有些图形或表格会显示时间和/或老化对擦除时间的影响?  尤其是当'0C 至60C、对于前25个周期'和'-40至125C'时序之间似乎有很大差异时。

此致、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我们没有更多数据可供共享。

    在执行扇区擦除时、单个扇区的擦除时间是最坏的情况、在执行组擦除时、整个组的擦除时间是最坏的情况。 在组擦除中、所有扇区同时被擦除、因此组擦除的时间等于擦除最慢扇区的时间。

    擦除时间随着写入擦除周期的数量而降低。 有时在擦除期间、陷阱(卡在氧化层点阵中的额外电子或孔)会在擦除氧化层中形成。 这些陷阱会使下一次擦除变得更困难。 有些陷阱会随着时间和高温而退火。 TI 非常谨慎地指定了最大擦除时间、以应对高温下最坏的情况:90、000个周期(其中陷阱最容易形成)、写入擦除周期之间没有时间(没有时间让陷阱进入模拟状态)、 然后、在低温下具有10、000个写入擦除周期(其中擦除脉冲的效率最低)。 设置了8秒规格、以便即使是擦除器件的最慢速度也能在这些极端条件下完成。

    总之、擦除时间主要随着写入擦除周期的数量增加、其次随着温度的降低而增加。 此外、器件之间的最大擦除时间差异很大、因为它们接近100、000个写入擦除周期限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 QJ