工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
使用 Tiva C 系列 (TM4C123GH6PGE) 运行 3相感应电机的太阳能水泵控制器(变频驱动器)。在此项目中、 我们使用通过门户获取的所有可能技术。该概念基于 SVPWM 生成脉冲、PWM 工作速度控制和频率的 V/F 方法为4kHz。
现在的要求是两个生成单独的 PWM、即以50kHz 频率相互补充。
所以、我的问题是、在同一程序中是否可以生成具有不同频率的 PWM。
如果可能、请告诉我可能的方法。
请帮助我们、我们始终 依赖于您的技术和产品。
谢谢你