This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:将 HWAG 值传递到 N2HET

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/822958/tms570lc4357-passing-hwag-values-to-the-n2het

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我目前正在尝试编写一个 N2HET 程序、我要在其中整合 HWAG。 现在、我在 Code Composer Studio 中设置了一个项目、CPU 在该项目中处理 HWAG (写入寄存器、确定间隙在何处、设置 HWAG 起始位) 它运行良好、但理想情况下、我希望由 N2HET 本身来处理。  

是否有办法做到这一点? 我想我必须使用 HTU、但我不确定是否可以使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    角度发生器可使用多个计数器:APCNT、SCNT、ACNT:

    APCNT 测量外部信号的周期 P(n)。 SCNT 按步骤 K 计数、直到上一个周期值 P (n-1)(由 APCNT 测量)、然后再循环。 SCNT 的结果周期为小数 P (n-1)/K。第三个计数器 ACNT 会累加 SCNT 生成的小数。

    您可以使用 HET IDE 来仿真 NHET 汇编代码。

    www.ti.com/.../HET_IDE ide&tisearch=Search-EN-Everything

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    因此、如果我想使用额外的 N2HET 处理、您建议我使用割道而不是 HWAG?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 、我没有要求您使用割道而不是 HWAG。 Swathg 是您的另一个选择、HTU 可用于在主存储器和 NHET RAM 之间传输数据(Swathg 指令)。