This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:I2C 卡在无限循环中

Guru**** 1858910 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7924
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/821464/tm4c123gh6pm-i2c-stuck-in-infinite-loop

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:ADS7924

我使用其中一个 I2C 模块连接到 TI ADS 1110 ADC。 目前、器件尚未连接、我的应用在尝试获取新的 I2C 数据时陷入无限循环。 我的 I2C 接收功能如下:

代码卡在  while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE) )循环中。 我尝试了使用  I2CMasterTimeoutSet (I2C0_BASE、0x7d)配置 I2C 主计时器的建议解决方案、但这似乎不起作用、或者我没有正确使用它。 那么、如果 I2C 线路未连接、我该如何从该环路中获取? 如果我要使用超时、我建议的最短放弃数据事务的时间是多少、以便我的应用程序的其余部分可以继续畅通无阻地运行。

请提供任何帮助。

此致、

Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    水记录问候语、

    我们今天 早上看到了一个“剑鱼”——就在岸边——我们所有的勇敢的冲浪者都“高尾鱼”到岸边。   (因为是海豚而结束了——但我的心率却像 krazy 一样上升了!)

    现在你有两个电话、"while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE)"-我不相信它被注意到-就在哪里-你的代码会被粘贴!   您是否应该"传递"第一个信息-此类信息辅助/咨询-不是?   

    您是否已经了解了该函数的工作原理?   

    • 让从器件保持"未连接"状态是否"合法"?
    • 是否已设置外部上拉 Rs?
    • 等等...

    立即到达- MCU 的'I2CMCS '寄存器-包括(可怕的)忙位。

    我还无法(仅是什么机制)确定"设置忙位"。   也就是说-很明显-将从器件保持断开会产生错误!

    >

    >

    [编辑] "4C123手册"的"更仔细阅读"(即这次眼睛张开)表明、您的(令人担忧的)"I2CMCS 忙位"由每个 I2C 开始位设置-并 由每个 I2C 停止位重置!

     

    所以-当您的代码执行'CMD_BURST_Receive_start'时-我相信、'Stop bit'不会生成-因此 BUSY 位保持设置-正如您所注意到的那样(完全)会对您进行额外处理!   您从哪里"获得该特定代码序列?"

      

    您的代码中、此类"主忙测试"是否可能证明"不正确和/或非法"?

     

    这是我的最大努力——现在又回到(愉快的)会议——然后今晚(很晚)飞回芝加哥……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到它不是一个真正的鲨鱼:)幸运的是你可以冲浪!

    我在代码中尝试从 ADS 1110重复提取两个字节、这是一个16位 ADC。  因此、每次调用上述函数时、我希望它以两个字节获取 ADC 的16位值、并将这些字节存储在缓冲区中。 可从以下位置获取 ADC 的数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1110.pdf

    我的代码基于 TivaWare 外设驱动程序库用户指南第16章(I2C)中提供的建议:

    http://www.ti.com/lit/ug/spmu298d/spmu298d.pdf

    在本章的开头、有一个在对 I2C 主器件进行编程时建议的函数调用序列。 有两种接收数据的方法-轮询以检查主器件是否不再忙、或中断。 由于我的应用程序已经使用 UART 和计时器中断,我不想在上面添加 I2C 中断,所以我选择了轮询方法(因此我对 I2CMasterBusy()的调用)。 我不确定如何完成我的代码、因此我参考了在 google 上找到的以下论坛帖子:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/314084

    现在、我了解了 I2C 显然应该被连接以使其正常工作、但我也想说明连接不存在的情况-例如连接中断或 ADC 中断。 在这种情况下、我希望应用的其余部分继续正常工作(并且仅记录任何 I2C 错误)。

    因此、考虑到所有这些因素、在不进入 while 循环的情况下、实施它的最佳方法是什么? )

    非常感谢、希望您有一个良好的飞行、

    Ksawery

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kwasery、您好!

    我认为 I2C 超时 API 不会有助于打破 while 循环。 我想这只是为了时钟拉伸的超时。

    您需要在内部添加一个检查以查看相关内容。 如果您返回错误、例如 CB1在起始位中提到的错误、您可以检查内部错误以断开。 或者、您可以有一个由计时器设置的标志变量-该变量与 I2C 超时值不同、但可能更多的是您正本着这种精神所需的。  

    此外、您可能还需要尝试使用以下内容

    while (!(I2CMasterBusy (I2C0_BASE)));
    
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));
    

    而不是  

    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE)); 

    我记得、调整之前帮助了许多客户解决了 I2C 问题、尽管我认为其中的任何情况都不是因为 while 函数挂起、因此它可能不适用于您缺少从设备的情况。 解决数据传输问题的方法更多。 不过、或许值得看看这种快速调整是否可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    巧妙地将您(熟练)的声音添加到海报的主题中。  您的输入 RE:"I2C 超时"是最有启发性的。

    然而,我想补充一点, 这种“背靠背”(近)相同的调用的第一次(历史)出现,是为了:

    • (!(I2CMasterBusy (I2C0_Base)));

    然后

    • (((I2CMasterBusy (I2C0_Base)));

    您的'4C129'系列推出的附加速度的'修复'到达。   与我的团队一样、此海报采用了'4C123'。

    我们发现,“即使这个机制”也证明“不”是100%的欺骗。

    在我的办公室的某个位置、我们编写了代码、以便在多字节 I2C 从设备事务中实现(成功)。  如果时间允许-我将在这里发布...

    现在添加: (出现 Young Chi。 员工比海豚(攻击)快!)   随后的代码在'4C123'上运行并与(贵公司的) ADS7924交谈。   (MCU 上的 ADC 通道"用完了"!)

    无符号长整型
    ads7924_conv (空)

    ROM_I2CMasterSlaveAddrSet (I2C1_MASTER_BASE、0x48、TRUE);  //读取

    //通道0转换开始:
    ROM_I2CMasterControl (I2C1_MASTER_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_Receive_start);
    while (ROM_I2CMasterBusy (I2C1_MASTER_BASE)){}

    ulADC0_UP = ROM_I2CMasterDataGet (I2C1_MASTER_BASE); //从 ADS7924读取的高4位

    ROM_I2CMasterControl (I2C1_MASTER_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_Receive_CONT);

    while (ROM_I2CMasterBusy (I2C1_MASTER_BASE)){}

    ulADC0_lo = ROM_I2CMasterDataGet (I2C1_MASTER_BASE);  // 从 ADS7924读取的低8位

    //通道1转换开始:
    ROM_I2CMasterControl (I2C1_MASTER_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_Receive_CONT);    
    while (ROM_I2CMasterBusy (I2C1_MASTER_BASE)){}

    ulADC1_UP = ROM_I2CMasterDataGet (I2C1_MASTER_BASE);  //4个最高位

    ROM_I2CMasterControl (I2C1_MASTER_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_Receive_finish); //此'Receive_Finish'(应)生成停止位。

    while (ROM_I2CMasterBusy (I2C1_MASTER_BASE)){}
    ulADC1_lo = ROM_I2CMasterDataGet (I2C1_MASTER_BASE);  //最低8位

    ***请注意-此代码在'TELARISWARE Ver 9453!'下运行   然而-那些早期的'I2CMasterBusy'检查似乎发生在减去中间站的到达!  因此、他们应该"勾选!"  

    这一个-生成了"停止"!  (即无粘滞)

    StellarisWare 与重新品牌之间存在相当大的变化-因此-我们的投资者(前身)多年来一直转向重新品牌。

    当我回到 Chi 时、我会让员工 找到其中一个较旧的板(带 LX4F231 MCU)、并能够确认(实际上)那些(现在可疑)在循环"逃脱了!"  我们实际上从 ADS7924读取了4个通道-我在这里压缩了代码以"方便查看"。

    图解更浓-不是吗?

    ***在我返回办公室之前-“不是关键测试 A,范围附件至“DA/SCL”-“确定是否存在“停止!”   如果不出现“停止”-我的信念(认真地-谁在乎)是 不存在停止”将“标记”代码 ... 不包括在(现在可怕的) 'I2CMasterBusy'循环中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我尝试向 while 循环添加错误检查、如下所示:

    我假设、如果没有响应(既不是确认也不是确认)、至少该库会生成错误。 但是、如果主设备忙、I2CMasterErr 会记录所有错误:

      

    因此、我仍然不确定如何处理此问题。 您的使用建议

    while (!(I2CMasterBusy (I2C0_BASE)));

    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    不幸的是没有帮助。

    我还尝试通过将其添加到 TivaWare I2C.c 和 I2c.h 库文件来实现以下内容、但我不断收到链接器错误:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/444151

    如何修改库而不获取链接器错误? 我非常确信我的自定义函数定义和声明是正确的、并且位于正确的位置。

    非常感谢、

    Ksawery   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赦免-我是否可以"重复" (显然)先前提出的"很少注意到的指导"?

    [引用 USER="CB1_MOBIT"]重要提示: 将范围附件添加到"SDA/SCL"-以"确定是否存在"顶部!"[/QUERE]

    MCU 手册规定:

    • 'start'设置'CS'忙位
    • "stop (停止)"将其复位

    通过详尽的阅读(MCU 手册、示例代码)、没有发现其他机制。

    "理论化":

    • 'I2C_MASTER_CMD_BURST_Receive_start'(参数) '阻止'Sltop'的发射
    • "I2C_MASTER_CMD_BURST_Receive_CONT"(参数)  "阻止"停止"的发射
    • 'I2C_MASTER_CMD_BURST_Receive_finish'(参数) '启用'停止' (因此应'退出'您的'挂起' while 循环。)

    在"设置您的 I2C 无中断"目标中显示了"一种其他方法"。  我怀疑 每次调用包含这些(上面列出的3个)参数的函数之后插入一个简单的延迟将使您的代码能够正常执行!   请注意- "delay" 可作为有问题的 while 循环的替换项。  (它们不是一起使用的。)  怀疑'finish'参数(可能)启用 while 循环的'escape'并且该循环(始终)将优于固定延迟-假设可以(正确)退出该循环。

    每次 确认正确的结果时、我都会首先"延迟几秒"、然后系统地减少。  (我会在您的"最小值"上以~30%的延迟结束-这允许:温度、过程变化和 MCU 老化。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和努力帮助我解决此问题。 我最终实现了一个自定义超时计时器来指示主机超时并设置停止位。 当 I2C 线路断开连接时、我的应用现在可以正常工作、但我尚未在连接线路的情况下对其进行测试(计划在明天进行测试)。 今天我没有访问范围、因此我无法测试是否存在该站点。 我的 I2C 接收函数现在如下所示:

    我仍需要微调 I2C 超时值、以确保它不会太短(或太长)。

    非常感谢、

    Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-谢谢。  希望了解一些有关该 "while 循环"的"PDL (视在)实施"(正如您所注意到的)的"内幕信息"。  

    尤其是当这两 个"CMD-burst-receive Parameters"(START 和 CONTR)出现为"burst"(抱歉)时、停止生成。  (因此将 PDL 代码声明为 "while loop - permanent residence!")  我的团队发现"仅一句话"引用了开始和停止生成-包含在1K+页中!

    由于我们的团队(根据多个客户需求)使用来自四家供应商的 ARM Cortex MCU (M0、M3、M4、M7)、因此(稍后)探讨(是否)如何解决(或不解决)此问题将会很有成效。  ("一种也只有一种技术"-这里的日常居民-证明存在局限性-不是吗?)

    员工(最年轻的人)要求您考虑"其中一条或两条 I2C 线路变得开放"的结果。  您的诊断-要真正有效-必须考虑"所有这些事件!"   (想知道-如果和如何-飞利浦((2C 的发明人)"创建了这样的诊断和/或恢复方法。")

    另请注意、某些从机(取决于其"工作负载")可能会"下拉"并保持时钟、从而(中断)您的计时器(以及我们的延迟)作为有效的"现已就绪"实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

    我认为您提出了一个关于从器件将 SCL 线保持在较低水平的时钟拉伸的好问题。  不过、I2CMasterLineStateGet API 可能可用于解决此问题。

    在这种情况下、由于上拉电阻器而未将器件连接到总线的情况下、我可以想象 SCL 线路为高电平。 如果是这种情况、那么使用该 API 将为 SCL 返回高电平、并且超时可用于跳转。 然后、SCL 低电平的备用情况可视为时钟拉伸、并可开始进一步等待。

    我认为这将是一个可行的解决办法,涵盖这两种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    请原谅我的"运动"回应-今天不得不扮演销售员-有能力的年轻员工(几乎准备好接管)-我们花了90分钟-实现 了6.1英里!  (当然是'道山')  我们尝试了2个'额外'(东-西(平行)过境点-所有这些 都在'建设中!'   自我/他人注意-芝加哥有两个季节: "北极冬季和建筑!"  (请保持-我的心!)

    我喜欢您的评论-但员工/我仍然感到烦恼、"该代码(曾经)是如何运行的?   尤其是  在遇到对"CMD_BURST-Receive"的这2个调用时?  这些调用中的任何一个都应该"将代码锁定在该"while 循环"的"副控制"中-它们不应该?   (由于"停止"被绕过-并且"仅停止"可以清除 I2CMCS 的"繁忙位"-启用 while 循环中的"退出"(可怕)...)

    员工在这里寻求“进入记录”:“只有胡迪尼(*)可以摆脱那种“while 循环”的爪!”    (可能)

    * 胡迪尼-著名的逃亡艺术家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 在我的情况下、ADC 不执行时钟扩展、因此我不必担心。

    此致、

    Ksawery  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天早上好、"免施工、通勤"、前往(附近)办公室。

    其中一名年轻员工(学院 青年)指出、我们这里的"三个人"已经"了解了使用有效的从属设备运行(原始 PDL 代码)的潜在价值-连接和执行!"   这至少会"确认或拒绝"'PDL 代码的正确性。"   我相信她是“大坑”的——而且我们(合理)今天“大坑” (哈!) ——她会“攻击该任务”。   (很高兴有一个员工:"更好的外观、更年轻、更聪明"... 比自己更好。。。)

    我们(所有人)是否会从"详细说明"中获益:(始终可疑)"I2CMCS 忙位?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ksawery、

    您的问题是否在 CCS 调试步进期间发生? 如果您运行代码行、它是否仍然卡住?

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kel、

    正常运行应用程序时出现问题。 如果没有自定义超时计时器、我将无法通过该行。

    此致、

    Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ksawere">正常运行应用程序时会出现问题。 [/报价]

    请本报告员与'当日 Crüe '(4强)一起注意、'始终不在从属方'似乎偏离了'正常!'的定义

    如上所述(员额数少):

    "其中一名年轻员工(学院 青年)注意到、"我们三个人都在这里-已经"了解了使用有效的从属设备运行(原始 PDL 代码)的潜在价值-连接和执行!"   这至少会"确认或拒绝"'PDL 代码的正确性。" "

    我的所有培训/经验"订单"、"从"高标准"开始-用例!"

    • 首先在"正常和习惯"操作条件下验证(代码和硬件)。  (即从器件存在和功能)
    • 只有这样-成功后-"打破"标准"-引入最"有限/温和"的变革(理想情况下一次只有一次一次)-然后再次系统地测试/验证

    我在前面的文章中"强调" MCU 手册说、"START 设置 I2CMCS 忙位- STOP (显然是单独的)重置它!"  

    作为3个'CMD_BURST_Receive'参数中的2个'Block the stop' (阻止 BUSY 位清除)-它使人们无法理解 'following wait loop'只能被原始 PDL 代码“转义”!

    我的团队认为——(亚波尔站)仍然是“房间里的大象”——尽管—特别是——这一事实一直是,“向路边”!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "未读和/或未回复"问候语、   

    这种“死马”是否值得(再多一匹)“打”?  “卡桑德拉 ”(大学初级)认为“他”已经“摆脱了我们的招贴 画的困境!”   让我们来看看:

    • 您引用的帖子  ()已成功-但她/我注意到它仅使用了“Single I2C Trans发射 和接收”。   在这种情况下-会生成 I2C 的"SkTop"!   因此-在这些条件下(I2C 停止发生)、使用"while (I2CMaster BUSY())"证明有效/合法。
    • 该(参考)海报寻求"仅接受"他的代码-未报告错误。
    • 过去的"优秀"论坛领导者 Amit -到"Cassandra 及其想法"、将海报从"单个 I2C 接收"更改为"多个接收!"  正如我在这里所说(已重复注释)-具体来说 是"DISABLES" I2C 停止!   将我们的海报(以及所有可能关注的人)宣传为"进入"等待循环地狱!"  在(其中一个)'CMD_BURST_Receive_start'或'CMD_BURST_Receive_CONT'(被选为参数)期间会发生此类情况,并在函数"I2CMasterControl()"中进行介绍。

    人们相信(现在) Amit——由于他对代码效率的渴望——"相信"(不是很清楚的事实)、这2个参数(在上面的亮点中)不能与'MCS 'BUSY BIT 测试'一起使用、因为该位将保持不变— —'坚如磐石的设置!"

    在下方找到(参考)过去海报的代码-仅采用(仅限)"单次接收"-(很好)接受-并正确响应-(此处可怕)等待循环!   这张过去的海报只问:"如果他的代码是"可以接受的"-他没有报告任何错误!

    ///------------------------------  接收---------------------------------------------------

    I2CMasterSlaveAddrSet (I2C6_BASE、0x48、TRUE);//将从地址设置为0x48、启动读取

    I2CMasterControl (I2C6_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE);//接收

    while (I2CMasterBusy (I2C6_BASE));//等待事务结束

    字节1 = I2CMasterDataGet (I2C6_BASE);//从 FIFO 读取

    ***  ******

    现在 Amit (过去) 回答:

    您好、Zvika、

    发送部分正常。 在接收部分、由于您希望接收两个字节、我将按如下方式更改序列

    I2CMasterControl (I2C6_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START);//接收  这两个参数之一-致命参数

    while (I2CMasterBusy (I2C6_BASE));//等待事务结束  // 危险将会发生 Robinson!  很可能 会挂起-因为尚未生成 I2C 停止!

    字节1 = I2CMasterDataGet (I2C6_BASE);//从 FIFO 读取

    I2CMasterControl (I2C6_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH);//接收  此参数不是致命的 Duo 之一,因此会生成 I2C 停止。

    while (I2CMasterBusy (I2C6_BASE));//等待事务结束 // 无危险(对 will 或其他人),因为'Finish'参数不在致命的'Wait-locking Duo!

    字节2 = I2CMasterDataGet (I2C6_BASE);//从 FIFO 读取

    *** 所以-适当注意细节-而(有些)"询问(可能)可疑代码"(尤其是当它"符合预期"时)已产生(最可能的)解决方案。  向卡桑德拉(如此有天赋)致敬……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CB1_MOBILE:

    很抱歉、我的回复延迟了、因为一些基本电路组件还没有到货、所以我还没有能测试我的应用。

    许多人感谢 Cassandra 为调查这一问题所作的努力。 因此、CMD_BURST_Receive_start 参数确实是导致问题的原因。 我假定(根据 Amit 的建议)此参数对于多字节传输至关重要。 能否使用海报最初提供的代码实现相同的2字节传输? 即:

    ///------------------------------  接收---------------------------------------------------

    I2CMasterSlaveAddrSet (I2C6_BASE、0x48、TRUE);//将从地址设置为0x48、启动读取

    I2CMasterControl (I2C6_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE);//接收

    while (I2CMasterBusy (I2C6_BASE));//等待事务结束

    字节1 = I2CMasterDataGet (I2C6_BASE);//从 FIFO 读取

    I2CMasterControl (I2C6_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE);//接收

    while (I2CMasterBusy (I2C6_BASE));//等待事务结束

    字节2 = I2CMasterDataGet (I2C6_BASE);//从 FIFO 读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、'Cassandra、其他员工和 CB1'都很高兴您能回来。

    在1K+页的 MCU 手册中、这句话是"真正需要的一切"。  (描述'I2C start as setting 'busy'和(仅限)'I2C stop' as Resetting 'busy'的句子。)   然后、我们注意到确实存在'I2C 错误函数-该函数旨在确保'I2C 停止'的传输。

    我们相信(但尚未正式测试)这(过去)海报的准则、但我们相信它将会成功。

    但是- Amit 也是如此-前提是 MCS 'Busy'的初始测试(已突出显示)已从代码中删除!

    现在(两者都有) Cassandra 和我都注意到您对"Just One"(即"CMD_BURST_Receive_start")参数的识别为"wait-loop Hanging"(等待循环挂起)。   实际上-有两个!   (正如我们在上面的帖子所说的-相当清楚(和突出显示)!  你/他人(甚至 Cassandra 和我自己)必须 "离开"等待循环-遵循(两个)这些(同样是两个)邪恶参数!

    (非常想念)*** Like Button ***已经消失了(在这里消失了-这个(不好的认可/奖励空间)中追逐我的团队,您是否可以代表您(和这里的其他人)奖励我们的“明星”给她,“超越/超越努力”?   轻触绿色 (验证)似乎非常合适-并发送正确的消息-是否正确。

    祝您好运-所有"等待退出"的变通办法/绷带/猜测可能被丢弃-现在(真正的解决方案-早已确定-顺便说一下)和现在 正式和准确地验证-已经"淘汰"并 完成!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 我应该能够在本周进行测试。

    再次感谢您(和您的员工)提供的宝贵帮助! 我已将帖子标记为已解决。

    此致、

    Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这里只有“SOUND”的话。   (然后您会听到我们(组合)最棒的猫王...  "谢谢您... 非常感谢" (用我们的"真"(好吧-有点假-诚意)  和(那)保持"对国王"的每一句话来表达)  

    员工 和莫伊-确实要做-谢谢。   相当整洁的学习体验——希望能给许多人带来好处——特别是“攻击的方式”!  (即使是"持续要求...")

    [编辑] 09:15 CST ... Crack (主要) gurl 员工请求您的'Subject Line edit' "I2C 停留在无限循环中(但不再如此)!"   不妨:

    • 向读者保证您的线程取得成功-从而鼓励(增加)线程点击次数!
    • 并正确记下您的线程的"良好解决状态"、始终对他人有价值

    对这位记者来说、"好主意"(超出预期)-我必须提醒您-是(大大)编号过大...  (这也不是令人不愉快的...)