This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:5 TMS570LS12x HDK 的电源要求

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/822949/tms570ls1227-power-supply-requirement-for-5-tms570ls12x-hdk

器件型号:TMS570LS1227

您好!

我有5个 TMS570LS12x HDK 用于我的项目。 目前、我已通过多插头接线盒将5个 HDK 连接到主电源。 我想使用工作台电源摆脱 TI HDK 套件附带的电源适配器。 这将使我的设置变得整洁。

我想要的是、例如、如下所示、

请推荐 当前设置吗?

此外、是否可以通过 GIO 输入的按钮将3.3V 从一个板连接到另一个板(我想将其用作一个公共开关来同时触发 HDK 中的所有功能)?

很抱歉、我不是硬件专家、只是想在我烧写电路板上的任何内容之前先从 TI 专家那里获得审核。

谢谢、

此致、

-Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以为所有电路板使用相同的电源。 电源应满足5块电路板的电流要求。