This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:具有 TMS570LS12x HDK 的显示接口

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/822306/tms570ls1227-display-interface-with-tms570ls12x-hdk

器件型号:TMS570LS1227

您好!

我正在将 TMS570LS12x HDK 用于我的项目。 作为项目要求的一部分、我想将任何显示(触摸或非触摸、颜色或黑白)与此 HDK 连接。 是否有任何推荐的显示屏具有良好的示例代码并可通过 TI 的 SPI 或 I2C 接口轻松提供接口支持?
我还看到了 TI 的以下显示、

www.ti.com/.../BOOSTXL-K350QVG-S1

此显示是否与 TMS570LS12x HDK 兼容?

提前感谢您的回复。

此致、

-Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh 您好!

    TMS570 MCU 可支持所有支持 SPI/I2C 甚至具有并行接口的 LCD 显示屏。  对于并行接口、您可以使用 EMIF 将数据发送到 LCD。  

       链接中提供了 K350QVG 的软件示例。 将示例代码移植到 TMS570LS12x 非常简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王。

    此致、

    -Dinesh