This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:TM4C1230H6P 工作温度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230H6PM, TM4C1230E6PM, TM4C123GH6PM, TM4C123FH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/821745/tm4c1230h6pm-tm4c1230h6p-working-temperature

器件型号:TM4C1230H6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C1230E6PMTM4C123GH6PMTM4C123FH6PM

大家好、

下面是一些可供您参考的信息。

TM4C1230H6PM 的数据表显示最高结温为150°C、最大结温工作范围为96°C 这是否意味着最大建议值为96°C?

2.客户的环境温度为105°C、我如何根据以下热特性评估结温是否正常? 在另一项工作中、我如何知道 TM4C1230H6PM 的耗散功率(可能是最高性能)来计算结温?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    该器件仅在高达85C 的温度下工作。在105C 的温度下工作超出规格。 结温将高于环境温度。 结温不仅会受到环境温度的影响、 它可能会受到相邻 IC、气流、封装、PCB 材料等的影响

    该器件允许的最高环境温度为85°C

    但是、我们还有其他规格为105 C 的 TM4C MCU

    例如 、TM4C1230E6PM 有一个105 C 变体。 如果它们可以使用128KB 闪存空间和256KB 闪存空间、这将是一个选项。

    如果它们需要256KB 闪存空间、那么进入105 C 的唯一器件的效率更高、因为它们都包含 USB OTG。 这里最便宜的选择是 TM4C123FH6PM 或 TM4C123GH6PM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacobi、

    感谢您的回复。 我会将您的选择传递给客户。

    此致、