This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C129DNCPDT:在 EEPROM 数据存储中获取问题、

Guru**** 2926900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/821733/compiler-tm4c129dncpdt-getting-problem-in-eeprom-data-store

器件型号:TM4C129DNCPDT

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用 EEPROM 存储其中的一些数据,并且我已经使用 EEPROM 存储实现了 web_page (示例代码中给出的结构的 g_sparameter)  

在 web_page 变量中、我 使用 EEPROMProgram 和 EEPROMRead API 来存储结构和日志数据、因为到这里为止一切都正常、但一旦器件在 结构变量进入默认状态时断电和打开、就会发生这种情况 (如果 在 web_page 中更改结构数据)、但 EEPROM 读取和程序数据是稳定的  

请帮助解决这个问题、

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chedthan、

    在这里、我对您的问题有一些困难。  

    如果我认为没关系、那么问题是、您用来跟踪存储在 RAM 中的 EEPROM 数据的变量在复位时被清除、然后它们重新初始化、并且没有指向 EEPROM 中的正确位置?

    这是问题的程度、还是其他问题在发生?

    RAM 是易失性存储器、因此在断电时始终会擦除 RAM、因此、如果这些变量很重要、您可能需要考虑将它们存储在闪存中。 它会更慢、但有助于避免断电问题。