This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BE6PZ:引脚13 (PE2/AIN1)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BE6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/818257/tm4c123be6pz-pin-13-pe2-ain1

器件型号:TM4C123BE6PZ

大家好、我对 TM4C123BE6PZ 有一个紧急事项!

我们的客户使用模拟输入 AIN2/PE2来测量整个板的24V 电源电压。
24V 通过91K/10k 分压器进行分压、并通过引脚前面的100N 陶瓷电容、钳位二极管和100R 串联电阻进行保护。

请参阅随附的部分方框图。  

它们的问题是、在某些情况下(可能是50个中的1个)、当它们打开主电源(24V)时、控制器会因任何原因而死。

当它们移除91k 且分压器上没有24V 电压时、则不会发生故障!

此端口引脚是否存在任何已知问题?
您是否猜到问题出在哪里?

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有已知问题。 器件 Vdd 是否在24V 导通时通电? 开启24V 是否会影响 TM4C 上的 Vdd 或 GND 电平? TM4C "死"后会出现什么症状? 振荡器是否仍在运行? 他们能否连接 JTAG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Jon Bilbao "]您是否猜到问题出在哪里?

    猜测-这位记者的专长。   如果24V 电源(也是)(通过稳压器)为您的'3V3供电' (您需要注意的是、24V 电源为整个板提供电压) 那么、各种电容器-在您的电路板的低电压部分/周围-'确定3V3到达 MCU 吗?'

    您的"24V 输入分压器和保护电路"看起来不错-但对于10:1电压电平的"太快到达"而言。   您可能会考虑向添加电路、

    • '关闭24V 路径(R141之前)' - 仅在 MCU 的3V3处于"启动和稳定"状态后。
    • '默认将 R141/R142结接地、断开该接地连接(再次)- 仅在 MCU 的3V3处于"上电且稳定"状态后。

    使用 MCU 的 GPIO 时钟-但我担心"上电"可能会太慢。   存在"巧妙"的电路、可提供(非常)快速攻击、然后在短暂的时间后"自我释放"。  (秒或 ms)

    尽管有相反的声明-历史会奖励那些"只向 MCU 应用外部信号"的人-在它(MCU)完全偏置后...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、

    要回答您的问题:

    • 器件 Vdd 是否在24V 导通时通电

    否、Vdd 是从24V 生成的

    • 开启24V 是否会影响 TM4C 上的 Vdd 或 GND 电平?

    • TM4C "死"后会出现什么症状?  振荡器是否仍在运行? 您能否使用 JTAG 进行连接?

    TM4C 没有任何功能、没有振荡器正在运行、JTAG 不工作

    对这个问题有什么猜测吗?

    提前感谢!


    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、让我向 CB1说、很高兴让您在论坛上回来提供帮助。 您的经验和智慧受到了极大的赞赏。

    电压稳压器可能会延迟3.3V、而 PE2上的电压可能会超过91K/100nF。 假设3.3V 与 Vdd 引脚上的电压相同、我希望 D15可以防止 PE2上的电压变得很高。 作为实验、将100欧姆 R142更改为1K、看看这是否会影响故障率。 您可能还会发布一些示波器截图、其中显示了24V 上升和 Vdd 上升的时间关系。 我无法准确地说发生了什么、但正如 CB1所指出的、当器件通过 I/O 引脚加电时会发生奇怪的情况。 我怀疑它会影响器件的内部上电复位。 您是否使用外部 RST-引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 这么友好-一直很感激。   但是、我的"报告"很简短-由于(几个)"论坛客户"请求。

    事实上、您对"正确管理的 MCU 复位电路"的认识证明了这一点很有帮助。

    我是否可以修改您的"应付上限"、以包括:

    • 24V 上升电压与 MCU 的 VDD 引脚间的关系。   (MCU 电压应延迟)
    • PE2的上升沿与 MCU 的 VDD 引脚间的关系。    (确保 PE2 "击败" MCU 的 VDD 到达) (仅使用"家庭资金")
    • PE2的上升沿与 MCU 的复位引脚间的关系。   (期望 PE2在 MCU "从复位状态释放"之前处于"上/稳定"状态。)   显然不是很好!

    我还要补充一点、我公司的经验表明、"高度相似(功率受干扰)问题"-具有多个(其他品牌) ARM Cortex MCU!  毫无疑问、这会揭示出您的器件(任何)的缺点。  相反-如上所述-"在 MCU 的 VDD 为"上数/稳定"之前限制信号输入-证明(高效的计数器)存在此类(不需要的)和"结构问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题的状态是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很抱歉耽误你的回答!
    他们正在使用新的布局开发新的原型、并在其中插入了一个 OPAMP。 n´t,n´t 没有进行任何测量,我也不知道这里有任何更新。 所以我觉得现在还可以、如果有消息、我会给我反馈。
    感谢您的宝贵意见!

    此致、
    Brian