This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EPC (CAM)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/816233/tms570lc4357-epc-cam

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用的是 TMS570LC4357,我们需要有关 EPC  的更多信息?

参考手册在表12-12中描述了 CAM 中有32个输入、但在数据表的第6.16节中、CAM 只有16个输入。

TMS570LC4357的相关信息在哪里?

您能否确认数据表是 TMS570LC4357 P/N 的最新文档?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    据我所知、CAM 深度为32。 但我会与设计团队再次核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您必须检查 CAM 深度是32还是16时,我想知道您对我的请求是否有答复?

    此致、

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗·地狱

    抱歉、稍后回复、CAM 深度为32。 我们将在数据表中进行修复。 谢谢克里斯托弗!