This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3135:HALCoGen 您可以转到 PINMUX 选项卡来配置引脚复用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/821305/ccs-tms570ls3135-halcogen-you-can-go-to-the-pinmux-tab-to-configure-the-pin-muxing

器件型号:TMS570LS3135
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以导出到 CVS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Askionaut、

    否 HALCOGen 可为 pinmux 窗口中的段生成 pinmux.h 和 pinmux.c。 它没有用于将这些文件或 pinmux 配置导出为 CVS 格式文件的实用程序。